This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:关于 IC 的阻抗参数

Guru**** 2819015 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383176/lmh1219-regarding-the-impedance-parameter-of-the-ic

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件: LMH1297

工具与软件:

尊敬的所有人:

您好!

我正在我们的一个项目中使用 TI 的 LMH1219 IC。

我想知道、 能否将 LMH1219 IC 用于具有输入和输出信号的75 Ω 阻抗应用?

如果您推荐任何其他具有75欧姆阻抗的 IC、用于双通道的输入和输出、则它将可以感知。

此致、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、您的问题可能会延迟回答。 我们 将在明天( 7月5日)返回时探讨您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 LMH1297实现75 Ω 输入和75 Ω 输出。 在这种情况下、LMH1297 SDI_IO 可以配置为输入、SDI_OUT 可以用于75 Ω 输出或电缆驱动器。

    此致、Nasser