This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:未使用的引脚

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384489/tusb8043a-unused-pins

器件型号:TUSB8043A

工具与软件:

团队成员、您好!

我 将仅将此部件用于 USB2.0。

我应该如何处理 USB_SSTXP_xx / USB_SSTXM_xx / USB_SSRXP_xx / USB_SSRXM_xx 的未使用引脚?

我应该将它们打开还是连接到 GND?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuwahara-San

    未使用的 SuperSpeed TX 和 RX 可以保持悬空而不进行端接。

    谢谢

    David