This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:替代 AQR113C-B1

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380183/dp83869hm-replace-aqr113c-b1

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

你(们)好

您可以帮助推荐可以替代 AQR113C-B1的产品吗

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我们目前没有高达千兆位的 PHY、只有1G。 对于这些应用、我们有 DP83867和 DP83869。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome

    感谢您的评论

    客户1G 使用 RTL8211。 能否将 DP83867用于 P2P?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、您无法使用 DP83867替代 RTL8211的 P2P。 但是、我鼓励您通过电子邮件联系您的 TI 现场代表、以获取 解决 RTL8211替换问题的替代方法。

    此致、

    Gerome.