This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:/RESET 为低电平时的 I2C 总线状态

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384344/pca9545a-i2c-bus-status-when-reset-is-low

器件型号:PCA9545A

工具与软件:

尊敬的专家:  

您能否说明 在引脚3 "/Reset"保持在"低电平"状态后、以下信号的状态是什么? "是 Hi-Z 吗? 还是其他的?

  • 引脚18 SDL
  • 引脚19 SDA

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 RESET 状态下、所有通道均被禁用、并且器件不会将 SDA 拉至低电平。 SCL 和 SDA 都将是 Hi-Z。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意克莱门斯在这里!

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    kameron