This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:I2C 下降时间计算

Guru**** 2797495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383840/tca9548a-i2c-fall-time-calculations

器件型号:TCA9548A

工具与软件:

大家好!

  您能帮助我计算出如何满足标准规格的 I2C 下降时间吗?

安巴拉苏 S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anbarasu 您好!

    为什么需要计算规格? 您是否在使用该器件、并且它的行为不符合数据表规格?  

    下降时间斑点是通过测试收集的测量值。 您也可以仅使用线性稳压器。 也可以使用示波器。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

     感谢您的答复! 我只是使用任何数学计算来求出 I2C 的下降时间、就像上升计算一样。  

    BR、

    安巴拉苏 S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anbarasu 您好!

    理解、感谢您的解释! 正如我先前提到的那样、我的最佳建议是使用范围。

    如果你对数学计算感兴趣,我已经在网上找到这个页面: https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/i2c-design-mathematics-capacitance-and-resistance/ 

    我个人还没有完全阅读它,但它似乎有你正在寻找的信息.  

    谢谢!

    近红外