This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:I2C 时钟延展

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383923/tca6408a-i2c-clock-stretching

器件型号:TCA6408A

工具与软件:

团队成员、您好!

此器件是否进行 I2C 时钟延展? 在上下文中、如果 I2C 总线挂起、我们的主机将发送时钟脉冲以释放总线、因此我们不希望执行时钟延展的 i2c 器件

谢谢!

Austin Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、TCA6408A 的 SCL 仅是一个输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    TCA6408A 不会延展时钟。 正如 Clemens 所说、SCL 只是一个输入、不会在另一个方向驱动信号。  

    此致、

    Tyler