This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:不具有寄存器访问功能的 WoL -从 LAN 引导

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383649/dp83867ir-wol-without-register-access---boot-from-lan

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

应通过 PHY DP83867IR 的 WoL 唤醒系统。 因此 、我打算使用 INT/PWDN 引脚作为中断来唤醒系统。 PHY 由备用电源驱动。

INT/PWDN 引脚默认显示为 PWRDOWN。  是否有办法 在不访问寄存器的情况下将 INT/PWDN 引脚配置为 WoL 中断? 由于系统不仅应该被 唤醒、而且应该通过 LAN 引导、因此寄存器访问的预配置似乎不是我们的解决方案。 我是否没有找到引导选项、或者是否在寄存器非易失性上进行了配置?

提前感谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我认为 INT/PWD 引脚不能配置为 WoL 功能。 遗憾的是、我们无法通过引导来配置 WoL、需要软件配置。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

     如果在 INT/PWD 引脚寄存器上正确配置、您能否确认该引脚可用作 WoL 中断输出? 你以前的答案对我来说是模糊的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    否、INT/PWD 引脚无法用作 WoL 功能。

    ——

    此致、

    Hillman Lin