This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:在数据速率介于1M 到5M 之间时、是否有建议的采样点百分比?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD2CANFD24, TCAN1462-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384641/tcan1462-q1-is-there-a-recommend-sample-point-in-percentage-with-different-data-rate-from-1m-to-5m

器件型号:TCAN1462-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD2CANFD24

工具与软件:

嗨、团队:

客户有几个我需要检查的问题。  

  1. 客户在其系统中使用星形拓扑、并且遇到问题以提高信号质量、消除振铃。 例如、数据速率为1M 到5M 不同时、是否有建议的采样点百分比? 我们是否有文档供参考? 这个问题能通过软件解决吗?
  2. 现在他们使用与5M 的手动连接、我们对此有建议的配置吗?
  3. 客户在每个节点上使用 ESD2CANFD24、收发器总共有10个节点、所以 CANH 或 CANL 上有10个 ESD 二极管 、会引入较大的寄生电容、是否会降低信号质量? 如果是这样、 如何解决?

非常感谢

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    通常、经验法则是某个采样点的位的80%。 可以根据网络拓扑和数据速率对此进行调整、但在该位的后期将为任何振铃提供稳定的时间、而且使用具有振铃抑制功能的 TCAN1462-Q1、此时间应该足以让该位在整个 CAN 总线上建立以进行采样。

    携手共进是否意味着仅采用两个节点的点对点通信?  

    向 CAN 总线添加电容会导致每个信号出现更多延迟、但 ESD2CANFD24的设计就是如此。 它具有最小的电容、因此总线上的10个不足以导致 CAN 通信延迟到错误点。 一般而言、每个具有这些保护元件的节点都应由系统设计人员在控制器软件中测试和管理采样点、以确保每个位都有足够的时间到达总线的整个长度以及返回长度、从而可以对其进行正确的采样。

    此致、

    Eric Hackett