This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:4 x2总线宽度配置

Guru**** 2926520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810, DS320PR822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385139/ds320pr810-4-x2-bus-width-configuration

器件型号:DS320PR810
Thread 中讨论的其他器件: DS320PR822

工具与软件:

您好!

8通道 DS320PR810支持2 x4和更大的总线宽度配置、但它是否可以支持4 x2器件(使用相同的 REFCLK)?

有 DS320PR822或当然有哪些限制 DS320PR810  支持 x4总线宽度的限制?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    DS320PR810和其他线性转接驱动器是与协议无关的器件、不关心特定器件宽度或 PCIe REFCLK。 从 DS320PR810的角度来看、将8通道用作两个 x4链路和将8通道用作四个 x2链路本质上是相同的-端点甚至不需要相同的 REFCLK。

    此致!

    Evan Su