This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:关于 DS125DF111的问题

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385185/ds125df111-question-about-ds125df111

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其他器件:DS125MB203

工具与软件:

您好:

关于 DS125MB203、客户的应用场景如下:

职能咨询:

(1)信号源速度为1Gbps 或2.5Gbps 以及9.97Gbps 或1.013GPS。 使用 DS125MB20芯片可重复使用两个相同的芯片、例如输入1Gbps 和输出两个1Gbps。 其他速度相同。 是否可以实现10.013Gbps 的最大速度?

(2)当输入速率未知时、芯片能否自行适应匹配不同的输出速率? 例如、在9.97Gbps 和1.013GPS 这两种速度下、芯片的参数配置是否相同? 换句话说、该芯片不需要针对不同的速度进行配置?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    1.是的、DS125MB203可以将一个输入信号扇出为两个相同的输出信号。 DS125MB203支持高达12.5Gbps 的数据速率。 速率接近12.5Gbps 时、均衡会得到更好的优化。

    2.无需更改配置即可切换数据传输速率。 DS125MB203是一款转接驱动器、这意味着信号仅通过均衡、多路复用器/扇出和驱动器块。 请注意、这不同于重定时器、重定时器包含时钟和数据恢复(CDR)功能块、后者需要锁定至特定的数据速率以重定时信号。

    此致!

    卢卡斯