工具与软件:
您好、TI 支持团队:
我正在使用 DS125DF111调试我的新系统。
它从一侧(通道 A)连接到 XFI 模式下的 CPU SerDes、另一侧连接到10G 光纤收发器(通道 B)。
我正在以 EtherBERT 使用 EXFO(流量生成器测试仪)测试它,通过重定时器将 PRBS31模式发送到 CPU 并返回。
它的工作非常好,直到我把系统放在热处理室和运行它在冷.
当温度低于-10°C 时、EXFO 开始接收模式损耗。
我的问题是、重定时器内部是否对温度变化(尤其是冷变化)敏感、如果是、如何调优?
我也可以用冷喷剂在工作台上复制。 它看起来像重定时器在引脚17、18、 19-24、1、2一侧对 COLD 敏感。
当温度低于-10C (冷)和高于-10C (热)时、请检查两个通道的寄存器转储。
e2e.ti.com/.../Reg-dump-on-cold-retimer-1.txte2e.ti.com/.../Reg-dump-on-hot-retimer-1.txt