This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP114:DS25CP114的下一代产品

Guru**** 2644885 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP114, DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382206/ds25cp114-next-generation-for-ds25cp114

器件型号:DS25CP114
主题中讨论的其他器件: DS100MB203

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

您是否具有 DS25CP114的下一代产品?

数据速率的重设超过6.5Gbps。  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以6G 或更高速度运行的唯一适用器件是 MB -多路复用器/缓冲器-器件。 请注意下面的 DS100MB203或适用于您的应用的其他器件:

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的答复。

    要了解更多标准、是否有任何产品(包括重定时器、转接驱动器等)可以满足以下条件?

    ①Internal Ω 端接打开/关闭功能或无端接(构建外部端接)

    ②Output CML 1.2V

    ③DC Ω 耦合

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    纳赛尔目前不在办公室。 他将在下周再来回答您的问题。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法使用转接驱动器/重定时器实现会议1至3条件。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    我得到了您的答案"通过转接驱动器/重定时器无法实现第1至第3次会议条件。 "。

    如果您为②或③推荐了器件、请告诉我。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前发送的图中显示的 MB203或 MB201是我们可以推荐的最接近的器件。

    此致、Nasser