This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1101L:激光 CW 工作模式设置

Guru**** 2372250 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1101L, ONET1151L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382004/onet1101l-laser-cw-mode-of-operation-settings

器件型号:ONET1101L
Thread 中讨论的其他器件: ONET1151L

工具与软件:

您好!  

我们有一个激光器、我们想用 ONET1101L 以连续波(CW)模式驱动它。 我如何使调制为0? 接地是正确的吗? 还有其他设置可以做到这一点吗?

任何人都可以提出建议。

谢谢、此致、

Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、南俊达、

    有残留的调制电流10mA、因此我们无法在0调制的情况下运行。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何其他器件可以支持 CW 模式运行?

    谢谢、此致、

    Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、南俊达、

    我能想到的另一个部分是 ONET1151L;但是这部分具有最小调制电流的5mA。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    我正在寻找0mA 调制电流。 调制将产生您需要纯 CW 的问题。

    请告诉我是否有任何纯 CW 驱动器。

    此致、

    Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、您的问题可能会延迟回答。 我们 将在明天( 7月5日)返回时探讨您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、南俊达、

    很遗憾、我们的器件无法满足该要求。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您让我知道。

    此致、

    Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该部件如何: ONET1141LRGET ?

    数据表显示可以禁用调制?

    您能解释一下吗?

    此致、

    Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nanjundra:

    禁用驱动器时有100uA 的偏置电流。 这适合您的应用吗?

    此致、Nasser