This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410参考原理图的终端寄存器

Guru**** 2525540 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384742/tfp410-termination-registers-of-tfp410-reference-schematics

器件型号:TFP410

工具与软件:

您好!
我对 TFP410 参考原理图有两个问题。

Q1)、则在 TFP410的基准电路中包含1kΩ 下拉电阻器来提供 T.M.D.S 信号。
    但是、 数据表 (和 指南)中未提及这些电阻器。
推荐哪些文档?

Q2)如果没有电阻器、预计会产生什么样的影响?
    (例如、它如何影响收发器侧的显示检测?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    您能否使用1k p-down 选项发送参考原理图的链接? 我找不到该文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 USERID="613503" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384742/tfp410-termination-registers-of-tfp410-reference-schematics 在 TFP410的基准电路中、包含用于 T.M.D.S 信号的1kΩ 下拉电阻器。
        但是、 数据表 (和 指南)中未提及这些电阻器。
    建议使用哪些文档?

    这些下拉电阻背后的原因是、在未连接 HDMI 电缆时没有高阻抗/浮点节点。 插入电缆时、将有一个50Ohm 电阻将通道上拉至3.3V、50Ohm 上拉比1k 下拉更强。 插入电缆时的共模电压仍约为3.3V。

    [quote userid="613503" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384742/tfp410-termination-registers-of-tfp410-reference-schematics 如果没有电阻器、预计会产生什么样的影响?

    如果未组装这些电阻器、则不会影响功能性能。