Other Parts Discussed in Thread: LMH0397
工具与软件:
您好!
在 LMH0397数据表中、以下内容写入引脚功能下引脚22和23的 OUT-和 OUT+端子中。
用于主机视频处理器的差分输出。 片上100 Ω 差分终端。
对于 SMPTE 应用、需要外部4.7-µF 交流耦合电容器。
我们在 SMPTE 应用中使用 LMH0397。
此处显示"需要4.7μF 交流耦合"、但如果器件接收此信号没有问题、是否可以进行直流耦合?
我想他们只是想说、如果在 SMPTE 应用中进行交流耦合、则需要4.7μ μ F 或更高的电容器、但我想确认一下。
谢谢!
Conor