This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:关于 TFP 410 T.M.D.S 信号

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384670/tfp410-about-tfp-410-t-m-d-s-signal

器件型号:TFP410

工具与软件:

您能否在/EMI PD 信号未激活时检查 T.M.D、S 信号的信号状态?

・上电转换周期:
・期间为7 μ A:

您能否在/CMOS PD 信号处于有效状态时检查 T.M.D、S 信号的信号状态?
它被写为 SII164的 Tristate、这是相同的吗?
・上电转换周期:
・期间为7 μ A:

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    Δ Σ PD ~是低电平有效信号。

    当 Δ Σ PD ~为低电平时、器件进入断电状态、其中 TMDS 输出引脚保持高阻抗/高阻态。 在上电和运行期间会发生这种情况、因为在启动期间会对引脚进行采样。

    当 Δ-Σ PD 引脚~为高电平时、TMDS 输出将设置为适当的 DVI/ HDMI 终端和共模电压。 上电和运行会出现这种情况。