This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550

Guru**** 1956055 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385062/tcan4550-tcan4550

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

您好!  

我将 TCAN4550的电源电压如下:
VSUP = 12V 或15V
VIO=3.3V

较高电源电压(Vsup)可导通和关断、而较低电源电压(Vio)持续有效。

当 Vsup 关断且 Vio 导通时、控制器是否存在风险?

谢谢!

Raya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raya:

    这是可以的。  VIO 电源轨仅用于时钟电路以及设置数字 IO 信号(SPI、GPIO 等)的基准电压。  TCAN4550的大部分电压由 VSUP 供电、当 VSUP 关闭时、内部稳压器将保持在复位状态。

    此致、

    Jonathan

x 出现错误。请重试或与管理员联系。