This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:Z8523010轻型保险丝

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385032/tca9535-z8523010-littlefuse

器件型号:TCA9535
Thread 中讨论的其他器件:TL16C2552

工具与软件:

您好!

我正在寻找替换此参考: Z8523010VSG,但找不到任何类似或至少接近?

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL16C2552是最接近的器件、但其引脚排列不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 现在、我将关闭该主题。  

    此致、

    Tyler