This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:有何差异?

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384820/sn65hvd33-what-is-the-difference

器件型号:SN65HVD33

工具与软件:

您好!

我们目前使用 SN65HVD33 DRG4。 遗憾的是、此 IC 已停产。

我找到了另外一个:SN65HVD33 DR

这些 IC 的电气特性是相同的、但遗憾的是、我找不到 G4的含义。

可以有人帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G4基本上意味着铅涂层为 NiPdAu。 SN65HVD33DR 也是如此;芯片是相同的。