This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:高电流消耗

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384739/thvd1400-high-current-consumption

器件型号:THVD1400

工具与软件:

您好!  

我使用 THVD1400在器件之间进行 RS485通信。  

我有以下原理图-  

e2e.ti.com/.../5VDC_2B00_RS485.pdf

开始与器件通信时出现了一个当前问题。  

数据表中提到了器件开启时的1mA 消耗:

但实际上、当我测量 VCC 时、我会看到其他电流。  

当驱动器被启用时、接收器被禁用- 57mA

当驱动器被禁用时、接收器被启用- 22mA   

当驱动器 被禁用时、接收器 被禁用 - 8uA   

我想进一步了解发生这种情况的原因、因为我使用的是电池、而且我能够承受此类电流。  

谢谢!

Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表值是在未加载的情况下测量的。

    如果总线上的所有接收器都具有失效防护输入、则不需要失效防护电阻器(R45/R49)(或者可以更弱)。

    对于慢速信号、请考虑交流端接。 对于非常短的总线、可能不需要端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。  

    有负载时、电流应该是多少? 它可以高达57mA?  

    R45/R49未组装。  

    什么是"慢速信号"? 115200波特率很慢?  

    交流端接可以降低电流?  

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载电流取决于负载。 要测量总线电流、请检查端接电阻器上的压降。

    是、0.1Mbps 非常慢。

    交流终端可消除直流电流。 但 R 和 C 形成一个低通滤波器。