This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:DS90UB941AS-Q1与 DS90UB948-Q1配对、一切都很顺利。 但当 DS90UB941AS-Q1与 DS90UB940-Q1配对时、此方法不起作用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1, DS90UB940-Q1, DS90UB948-Q1, ALP, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384035/ds90ub940-q1-ds90ub941as-q1-paired-with-ds90ub948-q1everything-was-fine-but-it-doesn-t-work-when-ds90ub941as-q1paired-with-ds90ub940-q1

器件型号:DS90UB940-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB948-Q1、DS90UB941AS-Q1 ALP、TDA4VM

工具与软件:

你好、专家

   我们设计了 DS90UB948-Q1和 DS90UB940-Q1定制电路板来与 DS90UB941AS-Q1配对、但 DS90UB948-Q1可以正常工作、DS90UB940-Q1无法正常工作。

请帮助我们找到问题,谢谢!

DSUB941-Q1配置表

uint8_t UB941Config[][4]={
{0x16、0x01、0x0A、0x5}、
{0x16、0x03、0x9A、0x5}、
{0x16、0x17、0x9E、0x5}、
{0x16、0x07、0x58、0x5}、
{0x16、0x08、0x22、0x5}、

{0x16、0x01、0x08、0x5}、
{0x16、0x1E、0x01、0x5}、
{0x16、0x03、0x9A、0x5}、
{0x16、0x03、0x9A、0x5}、
{0x16、0x03、0x9A、0x5}、

{0x16、0x40、0x04、0x5}、
{0x16、0x40、0x05、0x5}、
{0x16、0x41、0x21、0x5}、
{0x16、0x42、0x60、0x5}、

{0x16、0x5b、0x01、0x5}、
{0x16、0x4f、0x8c、0x5}、
{0x16、0x4f、0x84、0x5}、
{0x16、0x40、0x05、0x5}、
{0x16、0x40、0x04、0x5}、
{0x16、0x41、0x05、0x5}、
{0x16、0x42、0x16、0x5}、
{0x16、0x40、0x08、0x5}、
{0x16、0x40、0x08、0x5}、
{0x16、0x41、0x05、0x5}、
{0x16、0x42、0x0c、0x5}、
{0x16、0x01、0x00、0x5}、
};

DS90UB940-Q1 配置表

静态 I2cParams ub40940[] Cfg_Common ={
{0x02、0x80、0x00}、/*禁用视频输出*/
{0x05、0x9E、0x00}、/*IIC 通过全部启用*/
{0x34、0x11、0x00}、/*单链路主输入*/
{0x6A、0x20、0x00}、/*CSI 2通道、非连续时钟*/
{0x6B、0x50、0x00}、/*输入数据 RGB444、输出 CSI YUV422_8*/
{0x6C、0x02、0x00}、/*1280*720p60 PCLK=PCL*/ 74.25MHz
{0x6D、0x89、0x00}、/*1280*720p60 PCLK=PCL* 74.25MHz
{0x02、0x90、0x00}/*启用视频输出*/

DSUB940-Q1 LOCK 位的0x1C 地址为0 (0:解串器未锁定)、

我们无法通过 DSUB940-Q1的 ALP 软件访问远程 DSUB941-Q1的 IIC 从器件地址。