This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:输入电容值和铁氧体磁珠、MII 信号电阻器。

Guru**** 2907490 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384500/dp83826e-input-capacitor-values-and-ferrite-bead-mii-signals-resistors

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件: AM5716

工具与软件:

通常、目前没有必要在电源输入引脚上使用四个不同的电容值。 数据表显示了使用10、1、0.1、0.01 μ F 电容值。

由于在最坏的情况下、IC 的电流消耗非常小、为55ma、15mA 模拟和数字、因此即使是10uF 的使用也显得多余。

我想知道为什么使用四个电容值以及如何确定这些值?

我想在 VDDA 和 VDDIO 输入端使用引脚3和17上均为0.1uF 的4.7uF 电容器。

铁氧体磁珠是可选的、但由于该 IC 上的电流消耗很小、因此会有所帮助。

请告诉我您关于使用大容量电容器以及将组件数量减少到2而不是4的建议。

DP83826E 具有可生成电源轨的内部 LDO。 "。 内部 LDO 生成器件运行所需的所有电源轨"

所有电容器值似乎都略高于顶部。

此外、MII 实际上并不需要串联电阻器、尤其是在路径较短的情况下。

我看到过在 RX 线路和时钟线路上使用串联电阻器的 EVM 和其他设计。

虽然这可能有助于降低 EMI、但 MII 在25MHz 下相当慢、上升时间约为1n 秒

请注意如果上升和下降时间在数据表或其他内容中、我找不到此规格。

目标是减少元件数量。  

此 IC 与 AM5716 Sitara 处理器配合使用。

非常感谢您的建议。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提交问题、请在下面找到我的回复。

    我们没有有关较低电容器值的任何数据、但我怀疑这会导致任何功能问题。 继续并使用4.7uF 和0.1uF 进行评估。

    正如您提到过的、MII 线路不需要串联电阻器。 可以在 IEEE 802.3-2002的第22条中找到 MII 规范

    此致、

    Alvaro