This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:极性交换 RX +/-和 TX +/-

Guru**** 2925910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384511/dp83826e-polarity-swap-rx---and-tx--

器件型号:DP83826E

工具与软件:

我想知道是否允许仅使用一个 具有引脚极性交换功能的 MDI 通道、即 RX +/-。

TX +/-通道正常。 我喜欢始终在没有过孔的情况下对进行布线。 由于我们使用的是 Magic Jack 以太网端口(又称内置磁性元件)、因此这次跑步非常短。

以100Base 运行。

从数据表的第41页、

9.3.13.4主动链极性检测和校正双绞线内的交换会导致极性错误。

极性错误会影响10BASE-Te 连接。 100BASE-TX 不受极性问题的影响、因为它使用 MLT-3编码。

10BASE-Te 接收块自动检测反极性

我不确定 这一点 、如果它包括100Base-RX、我相信它确实如此。

请仅在 RX 通道上告知极性引脚交换。

非常感谢您的建议。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大卫!

    是的、如果目的是仅以100Mbps 的速率运行、则只能交换 RX 通道。 正如您在数据表中看到的、这会导致10BaseTe 出现问题、但100Base-TX 不会出现问题。 因为 MLT-3并不关心信号的电压电平、而是根据电压电平转换的时间来解释"1"和"0"。

    此致、

    Alvaro