请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IS 工具与软件:
您好、
问题1:DP83867ISRGZ 使用 RGMII 进行连接、输出 RX-CLK 信号的上升和下降时间是多少?
问题2: 在手册中找到一个参数(如下图所示)、但未指定该参数是 TXCLK 的输入参数还是 RXCLK 的输出参数。

问题3:
客户使用的 MAC 需要0.54ns 的输入时钟上升和下降时间。 是否有任何方法可以调整 DP83867输出时钟信号的上升和下降时间?
谢谢!