This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:UB940连接 UB941失败

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383234/ds90ub940-q1-ub940-connect-ub941-failed

器件型号:DS90UB940-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

您好、我们使用了 UB941链接到 UB940、选择 CSI0、输入模式为 STP 5Mbps、但它是链路侦听。 有 ub940和 ub941配置、请帮助我找到问题。  

uint8_t Ub941Ub925Config[][4]={
{0x16、0x01、0x0A、0x5}、
{0x16、0x03、0x9A、0x5}、
{0x16、0x17、0x9E、0x5}、
{0x16、0x07、0x58、0x5}、
{0x16、0x08、0x22、0x5}、
{0x16、0x70、TFT_MCU_CLIENT_ADDRESS<< 1、0x5}、// SlaveID_0 GA6571_touch
{0x16、0x77、TFT_MCU_CLIENT_ADDRESS<< 1、0x5}、// SlaveAlias_0

{0x16、0x01、0x08、0x5}、
{0x16、0x1E、0x01、0x5}、
{0x16、0x03、0x9A、0x5}、
{0x16、0x03、0x9A、0x5}、
{0x16、0x03、0x9A、0x5}、

{0x16、0x40、0x04、0x5}、
{0x16、0x40、0x05、0x5}、
{0x16、0x41、0x21、0x5}、
{0x16、0x42、0x60、0x5}、

/*
{0x16、0x40、0x09、0x5}、
{0x16、0x40、0x09、0x5}、
{0x16、0x41、0x21、0x5}、
{0x16、0x42、0x60、0x5}、
*/

{0x16、0x5b、0x05、0x5}、
{0x16、0x4f、0x8c、0x5}、
{0x16、0x4f、0x84、0x5}、
{0x16、0x40、0x05、0x5}、
{0x16、0x40、0x04、0x5}、
{0x16、0x41、0x05、0x5}、
{0x16、0x42、0x16、0x5}、
{0x16、0x40、0x08、0x5}、
{0x16、0x40、0x08、0x5}、
{0x16、0x41、0x05、0x5}、
{0x16、0x42、0x0c、0x5}、
{0x16、0x01、0x00、0x5}、
{TFT_MCU_CLIENT_ADDRESS、0x9E、0x5A、0x5}、

};

[寄存器]
器件= ALP Nano 1 - DS90UB940、连接器1
注释="链接到 UB941 "
日期= 2024年07月04日
时间= 16:32:20
REG = 0、0x0000、0x58
寄存器= 0、0x0001、0x04
寄存器= 0、0x002、0x80
寄存器= 0、0x0003、0xF8
寄存器= 0、0x0004、0xFE
REG = 0、0x0001、0x1E
寄存器= 0、0x6000、0x00
寄存器= 0、0x0007、0x2C
寄存器= 0、0x0008、0x00
寄存器= 0、0x0009、0x00
寄存器= 0、0x000A、0x00
寄存器= 0、0x000B、0x00
寄存器= 0、0x000C、0x00
寄存器= 0、0x000D、0x00
寄存器= 0、0x000E、0x00
寄存器= 0、0x000F、0x00
REG = 0、0x0010、0x00
REG = 0、0x0011、0x00
寄存器= 0、0x0012、0x00
寄存器= 0、0x0013、0x00
REG = 0、0x0014、0x00
REG = 0、0x0015、0x00
寄存器= 0、0x0016、0x00
REG = 0、0x0017、0x00
寄存器= 0、0x0018、0x00
REG = 0、0x0019、0x01
REG = 0、0x001A、0x00
REG = 0、0x001B、0x00
REG = 0、0x001C、0x22
寄存器= 0、0x001D、0x60
REG = 0、0x001E、0x00
寄存器= 0、0x001F、0x00
REG = 0、0x00、0x00、0x00
寄存器= 0、0x0021、0x00
寄存器= 0、0x0022、0x40
REG = 0、0x0023、0x20
REG = 0、0x0024、0x08
REG = 0、0x0025、0x00
REG = 0、0x0026、0x83
REG = 0、0x0027、0x84
寄存器= 0、0x0028、0x20
REG = 0、0x0029、0x00
REG = 0、0x002A、0x00
寄存器= 0、0x002B、0x00
寄存器= 0、0x002C、0x00
寄存器= 0、0x002D、0x00
REG = 0、0x002E、0x00
寄存器= 0、0x002F、0x00
REG = 0、0x0030、0x00
寄存器= 0、0x0031、0x00
REG = 0、0x002、0x90
REG = 0、0x0033、0x25
REG = 0、0x0034、0x11
寄存器= 0、0x0035、0x00
REG = 0、0x0036、0x00
REG = 0、0x0037、0x8A
REG = 0、0x0038、0x00
REG = 0、0x0039、0x00
寄存器= 0、0x003A、0x00
REG = 0、0x003B、0x27
寄存器= 0、0x003C、0x20
寄存器= 0、0x003D、0xE0
REG = 0、0x003E、0x23
寄存器= 0、0x003F、0x00
REG = 0、0x0040、0x43
寄存器= 0、0x0041、0x03
寄存器= 0、0x0042、0x03
寄存器= 0、0x0043、0x00
REG = 0、0x0044、0x60
寄存器= 0、0x0045、0x88
寄存器= 0、0x0046、0x00
REG = 0、0x0047、0x00
REG = 0、0x0048、0x0F
寄存器= 0、0x0049、0x00
寄存器= 0、0x004A、0x00
寄存器= 0、0x004B、0x08
寄存器= 0、0x004C、0x00
REG = 0、0x004D、0x00
寄存器= 0、0x004E、0x63
寄存器= 0、0x004F、0x00
REG = 0、0x00、0x03
寄存器= 0、0x0051、0x10
REG = 0、0x0052、0x00
寄存器= 0、0x0053、0x01
REG = 0、0x00、0x80
REG = 0、0x0055、0x00
REG = 0、0x0056、0x00
REG = 0、0x009、57、0x00
REG = 0、0x0059、0x7F
REG = 0、0x005A、0x20
REG = 0、0x005B、0x20
寄存器= 0、0x005C、0x00
REG = 0、0x005D、0x00
寄存器= 0、0x005F、0x00
REG = 0、0x00、60、0x00
REG = 0、0x0061、0x00
REG = 0、0x0062、0x00
寄存器= 0、0x0063、0x00
寄存器= 0、0x0064、0x10
REG = 0、0x0065、0x00
REG = 0、0x0066、0x0B
REG = 0、0x0067、0x05
寄存器= 0、0x0068、0x30
寄存器= 0、0x0069、0x00
REG = 0、0x006A、0x00
REG = 0、0x006B、0x00
寄存器= 0、0x006C、0x00
REG = 0、0x006D、0x01
REG = 0、0x006E、0x00
寄存器= 0、0x006F、0x00
REG = 0、0x0070、0x00
REG = 0、0x0071、0x00
REG = 0、0x0072、0x00
寄存器= 0、0x0073、0x07
寄存器= 0、0x0074、0x07
REG = 0、0x0075、0x08
REG = 0、0x0076、0x00
REG = 0、0x0077、0x00
REG = 0、0x0078、0x00
寄存器= 0、0x0079、0x00
REG = 0、0x007A、0x00
REG = 0、0x007B、0x00
REG = 0、0x007C、0x02
寄存器= 0、0x0080、0x00
寄存器= 0、0x0081、0x00
寄存器= 0、0x0082、0x00
寄存器= 0、0x0083、0x00
寄存器= 0、0x0084、0x00
寄存器= 0、0x0090、0x00
REG = 0、0x0091、0x00
REG = 0、0x0092、0x00
REG = 0、0x0093、0x00
REG = 0、0x0094、0x00
REG = 0、0x0098、0x00
寄存器= 0、0x0099、0x00
寄存器= 0、0x009A、0x00
REG = 0、0x009B、0x00
REG = 0、0x009C、0x00
REG = 0、0x009D、0x00
REG = 0、0x009E、0x00
寄存器= 0、0x009F、0x00
REG = 0、0x00A1、0x00
REG = 0、0x00A2、0x7D
寄存器= 0、0x00C0、0x00
REG = 0、0x00C1、0x00
寄存器= 0、0x00C4、0x00
REG = 0、0x00C5、0x00
REG = 0、0x00C8、0xC0
寄存器= 0、0x00C9、0x00
REG = 0、0x00CA、0x00
REG = 0、0x00CB、0x00
REG = 0、0x00CC、0x00
寄存器= 0、0x00E0、0x00
REG = 0、0x00E1、0x00
REG = 0、0x00E2、0x00
REG = 0、0x00E3、0x00
REG = 0、0x00E8、0x00
REG = 0、0x00E9、0x00
REG = 0、0x00EA、0x00
寄存器= 0、0x00F0、0x5F
寄存器= 0、0x00F1、0x55
REG = 0、0x00F2、0x42
寄存器= 0、0x00F3、0x39
REG = 0、0x00F4、0x34
REG = 0、0x00F5、0x30
寄存器= 0、0x00F6、0x00
REG = 0、0x00F8、0x00
REG = 0、0x00F9、0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chun:

    由于美国公众假期、该团队目前不在办公室、将于7月5日返回、因此将延迟回复。 感谢您的耐心等待  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可能已发现问题、UB941可以链接到 UB940N、但无法链接到 UB940

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UB940配置更新

    [寄存器]
    器件= ALP Nano 1 - DS90UB940、连接器1
    注释=""
    日期= 2024年07月05日
    时间= 16:40:16
    REG = 0、0x0000、0x58
    寄存器= 0、0x0001、0x04
    寄存器= 0、0x002、0x90
    寄存器= 0、0x0003、0xF8
    寄存器= 0、0x0004、0xFE
    REG = 0、0x0001、0x9E
    寄存器= 0、0x6000、0x00
    寄存器= 0、0x0007、0x00
    寄存器= 0、0x0008、0x00
    寄存器= 0、0x0009、0x00
    寄存器= 0、0x000A、0x00
    寄存器= 0、0x000B、0x00
    寄存器= 0、0x000C、0x00
    寄存器= 0、0x000D、0x00
    寄存器= 0、0x000E、0x00
    寄存器= 0、0x000F、0x00
    REG = 0、0x0010、0x00
    REG = 0、0x0011、0x00
    寄存器= 0、0x0012、0x00
    寄存器= 0、0x0013、0x00
    REG = 0、0x0014、0x00
    REG = 0、0x0015、0x00
    寄存器= 0、0x0016、0x00
    REG = 0、0x0017、0x00
    寄存器= 0、0x0018、0x00
    REG = 0、0x0019、0x01
    REG = 0、0x001A、0x00
    REG = 0、0x001B、0x00
    REG = 0、0x001C、0x22
    寄存器= 0、0x001D、0x60
    REG = 0、0x001E、0x00
    寄存器= 0、0x001F、0x00
    REG = 0、0x00、0x00、0x00
    寄存器= 0、0x0021、0x00
    寄存器= 0、0x0022、0x00
    REG = 0、0x0023、0x20
    REG = 0、0x0024、0x08
    REG = 0、0x0025、0x00
    REG = 0、0x0026、0x83
    REG = 0、0x0027、0x84
    寄存器= 0、0x0028、0x20
    REG = 0、0x0029、0x00
    REG = 0、0x002A、0x00
    寄存器= 0、0x002B、0x00
    寄存器= 0、0x002C、0x00
    寄存器= 0、0x002D、0x00
    REG = 0、0x002E、0x00
    寄存器= 0、0x002F、0x00
    REG = 0、0x0030、0x00
    寄存器= 0、0x0031、0x00
    REG = 0、0x002、0x90
    REG = 0、0x0033、0x25
    REG = 0、0x0034、0x11
    寄存器= 0、0x0035、0x00
    REG = 0、0x0036、0x00
    REG = 0、0x0037、0x8A
    REG = 0、0x0038、0x00
    REG = 0、0x0039、0x00
    寄存器= 0、0x003A、0x00
    REG = 0、0x003B、0x0F
    寄存器= 0、0x003C、0x20
    寄存器= 0、0x003D、0xE0
    REG = 0、0x003E、0x23
    寄存器= 0、0x003F、0x00
    REG = 0、0x0040、0x43
    寄存器= 0、0x0041、0x03
    寄存器= 0、0x0042、0x03
    寄存器= 0、0x0043、0x00
    REG = 0、0x0044、0x60
    寄存器= 0、0x0045、0x88
    寄存器= 0、0x0046、0x00
    REG = 0、0x0047、0x00
    REG = 0、0x0048、0x0F
    寄存器= 0、0x0049、0x00
    寄存器= 0、0x004A、0x00
    寄存器= 0、0x004B、0x08
    寄存器= 0、0x004C、0x00
    REG = 0、0x004D、0x00
    寄存器= 0、0x004E、0x63
    寄存器= 0、0x004F、0x00
    REG = 0、0x00、0x03
    寄存器= 0、0x0051、0x10
    REG = 0、0x0052、0x00
    寄存器= 0、0x0053、0x01
    REG = 0、0x00、0x80
    REG = 0、0x0055、0x00
    REG = 0、0x0056、0x00
    REG = 0、0x009、57、0x00
    REG = 0、0x0059、0x7F
    REG = 0、0x005A、0x20
    REG = 0、0x005B、0x20
    寄存器= 0、0x005C、0x00
    REG = 0、0x005D、0x00
    寄存器= 0、0x005F、0x00
    REG = 0、0x00、60、0x00
    REG = 0、0x0061、0x00
    REG = 0、0x0062、0x00
    寄存器= 0、0x0063、0x00
    寄存器= 0、0x0064、0x10
    REG = 0、0x0065、0x00
    REG = 0、0x0066、0x00
    REG = 0、0x0067、0x00
    寄存器= 0、0x0068、0x00
    寄存器= 0、0x0069、0x00
    REG = 0、0x006A、0x20
    REG = 0、0x006B、0x50
    寄存器= 0、0x006C、0x02
    REG = 0、0x006D、0x89
    REG = 0、0x006E、0x00
    寄存器= 0、0x006F、0x00
    REG = 0、0x0070、0x00
    REG = 0、0x0071、0x00
    REG = 0、0x0072、0x00
    寄存器= 0、0x0073、0x07
    寄存器= 0、0x0074、0x07
    REG = 0、0x0075、0x08
    REG = 0、0x0076、0x00
    REG = 0、0x0077、0x00
    REG = 0、0x0078、0x00
    寄存器= 0、0x0079、0x00
    REG = 0、0x007A、0x00
    REG = 0、0x007B、0x00
    REG = 0、0x007C、0x02
    寄存器= 0、0x0080、0x00
    寄存器= 0、0x0081、0x00
    寄存器= 0、0x0082、0x00
    寄存器= 0、0x0083、0x00
    寄存器= 0、0x0084、0x00
    寄存器= 0、0x0090、0x00
    REG = 0、0x0091、0x00
    REG = 0、0x0092、0x00
    REG = 0、0x0093、0x00
    REG = 0、0x0094、0x00
    REG = 0、0x0098、0x00
    寄存器= 0、0x0099、0x00
    寄存器= 0、0x009A、0x00
    REG = 0、0x009B、0x00
    REG = 0、0x009C、0x00
    REG = 0、0x009D、0x00
    REG = 0、0x009E、0x00
    寄存器= 0、0x009F、0x00
    REG = 0、0x00A1、0x00
    REG = 0、0x00A2、0x7D
    寄存器= 0、0x00C0、0x00
    REG = 0、0x00C1、0x00
    寄存器= 0、0x00C4、0x00
    REG = 0、0x00C5、0x00
    REG = 0、0x00C8、0xC0
    寄存器= 0、0x00C9、0x00
    REG = 0、0x00CA、0x00
    REG = 0、0x00CB、0x00
    REG = 0、0x00CC、0x00
    寄存器= 0、0x00E0、0x00
    REG = 0、0x00E1、0x00
    REG = 0、0x00E2、0x00
    REG = 0、0x00E3、0x00
    REG = 0、0x00E8、0x00
    REG = 0、0x00E9、0x00
    REG = 0、0x00EA、0x00
    寄存器= 0、0x00F0、0x5F
    寄存器= 0、0x00F1、0x55
    REG = 0、0x00F2、0x42
    寄存器= 0、0x00F3、0x39
    REG = 0、0x00F4、0x34
    REG = 0、0x00F5、0x30
    寄存器= 0、0x00F6、0x00
    REG = 0、0x00F8、0x00
    REG = 0、0x00F9、0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chun:

    您能否说明一下您昨天分享的注册转储与今天分享的注册转储之间有何区别?

    系统是使用 EVM 还是定制设计? 如果您正在使用 EVM、是否已选中"All implementation is match between 940 and 940N"(跳线、开关等)?

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、不同的看到图片、请忽略昨天的,我认为今天‘s 转储是 更正确的。 941用于 EVB、而940用于定制设计。 还有一个问题, UB941和 UB940可以一起使用吗? 或 UB941需要 与 UB940N 配对

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chun:

    抱歉、您能进一步说明这个问题吗?  

    • 您共享的配置似乎是 UB941-UB925、但它与另一个线程(Link)上共享的配置不同。 请共享941和940的预期配置表/图/模式选择引脚和初始化脚本。
    • 请分享940的原理图以审查实施情况。
    • 另外、请阐明 reg dump 的状态。 是940的比较吗? 如果是、设置是否发生了不同的更改? 如果没有、那么右侧(昨天)的器件寄存器转储是什么? 请共享文本文件中的所有寄存器转储。
    • 您能否确认在尝试使用940N 和948时使用了 EVM?

    此致!

    Josh