This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:具有线性 HDMI 驱动器的12Gbps Re 2选1有源多路复用器开关

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4612, TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385822/tmds1204-12gbps-hdmi-2-to-1-active-mux-switch-with-linear-re-driver

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件:TMUXHS4612TDP1204

工具与软件:

大家好、团队成员:

对于使用 PI3HDX12221等线性转接驱动器替换多路复用器开关、有什么建议吗? 也可以建议转接驱动器+多路复用器。

e2e.ti.com/.../PI3HDX12221_2D00_Product_2D00_Brief.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 的产品系列中没有带线性转接驱动器的12Gbps HDMI 2线至1有源多路复用器开关。 您可以使用 TMUXHS4612 + TDP1204作为潜在的解决方案。 TDP1204是已发布的产品、而 TMUXHS4612将于今年发布。

    谢谢

    David