This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:无外部下拉电阻的替代方案

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385440/sn65hvd3082e-alternative-without-external-pulldown-resistor

器件型号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其他器件:THVD1500

工具与软件:

您好!

是否有一种与 SN65HVD3082ED 引脚兼容的替代类型、不需要外部下拉电阻器?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DE 引脚具有内部下拉电阻。 您认为为何需要外部通信?

    大多数 THVD-485收发器使用标准引脚排列;没有理由不使用更现代的 RS 1500。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。

    我自己说的很差。
    我需要 SN65HVD3082ED 的替代产品、因为它已不再是最新的。

    根据数据表和所描述的电路、我假定需要使用外部电阻器。
    THVD1500系列的数据表显示并描述了相同的原理图。

    请澄清我是否对数据表中的内容进行了误解。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    将1-kΩ 连接到10-kΩ 的上拉和下拉电阻器用于使能线路、以在瞬态事件期间限制这些线路中的噪声电流。

    它与使用的收发器无关。 如果您的环境没有太多噪声、您就不需要它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernahrd:

    如 Clemens 所述、推荐器件为 THVD1500。 您应该能够在不对您的电路进行任何更改的情况下移动到此器件。

    两种器件的#RE/DE 引脚上都具有内部电阻器、这些电阻器在上电时可自行禁用。

    与前一款器件相比、THVD1500具有更好的典型迟滞、ESD 等级和故障保护功能、并具有更宽的温度支持范围。

    -鲍比