This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:如何使用 strap 配置引脚(LED_0、LED_1)。

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385405/dp83822i-how-to-use-strap-pins-led_0-led_1

器件型号:DP83822I

工具与软件:

嗨、团队:


我希望 LED_0配置为 MODE4、LED_1配置为 MODE1。
然后将 LED 和并联上拉或下拉电阻与每个引脚连接。

我有两个问题。

#1:
在这种情况下、自举引脚是否需要 RP?
搭接引脚是否仅需要 D1和 RCL?

#2:
在这种情况下、我可以通过关系 RCL 和 D1的电气特性来决定上拉或下拉电阻器的值。

此致、

Yuta Furuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    感谢您提交查询。  

    LED_0是默认模式4、我可以看到您可能认为 RP 不是必需的、但请包含它以确保 LED 能够绑定到预期模式。

    LED_1是默认模式1、具有相同的逻辑、包括 RP 到接地。

    如果要确定 RP 的值、请遵循表8-9中提供的电压电平。 4级 Strap 配置电压比

    此致、

    Alvaro