This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:RS -485兼容性

Guru**** 3009260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168, THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384809/sn65c1168-rs-485-compatibility

器件型号:SN65C1168
主题中讨论的其他器件: THVD1520

工具与软件:

嗨、团队:

您能否告诉我 SN65C1168是否与 RS - 485兼容?

 数据表中没有明确提及这一点。

我已经检查了 上一主题、但它看起来很旧、一些文档链接已过期。   

如果没有、 您能否告诉我 该器件是否适用于半双工通信?

(将引脚1和引脚13与引脚2和引脚14连接在一起并进行双向通信)

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型的 RS 至422负载为100 Ω;SN65C1168-485、60 Ω 。RS 仅为前者指定了。

    对于两个半双工通道、您应仅使用两个 RS -485收发器、例如2×THVD1520。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San:

    感谢您的 支持。

    您能否检查 像 SN65C1168这样的驱动器 IC 是否能够通过将引脚1和引脚13与引脚2和引脚14连接在一起来实现单通道半双工双向通信?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将驱动器和接收器引脚连接在一起。

    但不应使用典型的 RS -485 (2× 120 Ω)端接。 如果端接电阻与电缆的特性阻抗不匹配、则可实现的数据速率将会降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    正如 Clemen 所说的和您之前链接的帖子所讨论的那样、RS -485设备可用于代替 RS -422。

    您还可以将全电量耗尽收发器的电缆侧输出和输入连接在一起、以进行半双工设置。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    -鲍比