This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:DS90UH94xA、对于串行器/解串器信号通道、具有回波损耗/插入损耗要求

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385289/ds90uh948-q1-ds90uh94xa-for-serdes-signal-channel-the-return-loss-insertion-loss-requirement

器件型号:DS90UH948-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

由于我们的端子设计使用了 TI DS90UH94xA IC、因此 对于串行器/解串器信号通道、PCB 设计需要回波损耗/插入损耗要求。

请共享要求文件。

Murata Cooperation 已经签订了 NDA 协议。

谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenqian:

    我已通过 E2E 向您发送了一个朋友申请、我可通过直接消息为您提供有关渠道规格的更多信息。

    或者、您也  可以通过电子邮件 m-bolante@ti.com 找到我、我也可以在那里分享。

    谢谢!

    Miguel