This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534A:是否有 EOL 计划? 长寿命支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A, TCA9534A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385416/pca9534a-any-plan-for-eol-long-life-support

器件型号:PCA9534A
主题中讨论的其他器件: TCA9534A

工具与软件:

大家好、我知道这是一个很古老但很常见的部分。  此部件是否有任何 EOL 计划?如果有、是否会有直接更换?  因为在线建议的新器件采用不同的封装。

此致

WS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要有客户购买了 PCA9534A、就可以销售它。

    如果您希望能够同时使用 PCA9534A 和 TCA9534A、则应使用 TSSOP 封装。 (而且 TCA 更便宜。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WS、

    感谢您的提问。  

    尚未讨论此部件的 EOL 计划。 该器件虽然较旧、但仍在市场上使用、数据表最近更新日期为2021年3月。  

    如果器件出于某种原因要停产、还可直接进入采用较新工艺技术的较新 TCA9534A。它具有更宽的 VCC 范围、而且最快的速度可达快速模式400kHz。  

    TCA9534A 在电气连接、特征和相同的寄存器组中均可插入、因此软件是相同的。  

    考虑使用建议的 Clemens 等 P2P 兼容封装。 TSSOP 是 PCA9534A 和 TCA9534A 之间的重叠封装类型。  

    此致、

    Tyler