This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2701:熔断 TVS

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385401/tvs2701-fusing-the-tvs

器件型号:TVS2701

工具与软件:

尊敬的支持部门:

您能否说明如何正确地为 TVS2701 TVS 二极管熔断?

VIN 正常工作24V 1.25A -> 30W、最大电流2.25A -> 54W

您能否说明如何调整保险丝的大小、以便在使用48V 恒定直流而不是24V 直流时保险丝在 TVS2701之前熔断?

我正在查找 TVS2701二极管的参数 I^2T (A^2sec)、您能提供此参数吗?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不是熔丝专家、但我将尝试在此提供一些见解。 我认为、如果您要针对48V 的恒定直流提供保护、则需要选择额定电压较低的保险丝(该保险丝更接近您想要防范的48V 电压)。

    TVS2701按基于 FET 的工艺制造、因此我不认为 I^2T 等级适用于此类器件。  TVS2701不会像保险丝那样在瞬态事件期间造成开路、而是只是将瞬态事件转移到地。

    如果我在这里误解了任何内容、或者您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Josh Prushing