This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:未知 USB 器件(器件描述符请求失败)

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380771/tpd4s012-unknown-usb-device-device-descriptor-request-failed

器件型号:TPD4S012
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

工具与软件:

团队成员、您好!

我面临着  未知的 USB 设备  (器件描述符请求失败)。

应用程序 了 TMS320F28379D 接口 DSP。

USB IC:   TPD4S012DRYR

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:

    我将把这个主题重新分配给负责 TMS320F28379D 的团队、因为我相信他们会更好地理解/调试这个消息。

    与此同时、我已经从团队那里获得了验证 AUXPLLCLK 是否被配置用于60MHz 的反馈。 请您确认一下吗?

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="566998" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380771/tpd4s012-unknown-usb-device-device-descriptor-request-failed/5276855 #5276855"]AUXPLLCLK

    是的、AUXPLLCLK 是60MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有得到你们的任何回应

    您能帮助我们解决这个问题吗?

    谢谢你