This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:EasyEDA 的尺寸错误? (LCSC 商店)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385457/pca9546a-wrong-dimensions-is-easyeda-lcsc-store

器件型号:PCA9546A

工具与软件:

我想使用采用 SOIC-16封装的 PCA9546A (很遗憾没有 DIP)。

数据表封装中似乎有3种 SOIC-16封装-我假设差异是数量不同造成的、但它是完全相同的器件、对吗?

所以我从 EasyEDA 看了 LCSC 商店,得到了这个设备:

https://www.lcsc.com/product-detail/Interface---Specialized_Texas-Instruments-PCA9546ADR_C2674051.html

我注意到了几个不同之处、例如:  

数据表中端焊盘到端焊盘的宽度为10.63mm、而在 PCB 布局中为7.3mm

只有封装宽度(没有焊盘)应该为7.6、而布局中的:3.0

AMI 正确、还是我遗漏了什么?

TI 是否提供 EasyEDA 的布局模型?

这可能非常有用、尤其是当这些模型包含静态和动态行为模型时。

谢谢你

Yigal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里看到三种 SOIC 封装? PCA9546A 采用 D 和 DW 封装。 您可以在 TI 网页上找到它们。 有关封装、请参阅产品页面上"设计和开发"部分的"Ultra Librarian"链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我感到困惑。  

    数据表 中的此处  为3类 SOIC 器件:DR、DW、DWR。 (博士是活跃的、对我来说不是很重要、对吗?)

    我假设它们在 PCB 上的尺寸都相同、对吗?

    关于 Ultra Librarian -这看起来很好、因为它还包括3D 模型。 但似乎 EasyEDA 无法读取。

    我在他们的论坛上读到,它应该"出口到 kicad ". 我现在正在尝试导入它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D 和 DW 是封装。 R 后缀表示大卷带。