This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:布局

Guru**** 2793095 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1382599/tusb8044a-layout

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户想知道主机到集线器或集线器到器件之间的8英寸距离。 您能帮我回答这个问题吗?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亚东

    第11.1.3节介绍了所有 TUSB8041差分对的布局建议:USB_DP_XX、USB_DM_XX、USB_SSTXP_XX、USB_SSTXM_XX、USB_SSRXP_XX、 和 USB_SSRXM_XX。 因此、8英寸要求适用于 使用 FR4和标准6层堆叠的 TUSB8044A 上行和下行端口、插入损耗会因电路板材料和堆叠而异。 我们还可以检查他们的布局、以帮助他们实现最佳的信号完整性。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daivd:

    如果主机到集线器的距离长达6英寸、集线器到器件的距离长达6英寸、并且使用了该电缆、则会导致-2dB 的损耗。 TUSB8044A 是否支持它?

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国节假日、您的问题可能会延迟回答。 我们 将在明天( 7月5日)返回时探讨您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚东

    这是标准 USB 电缆吗? 电缆用于何处?  

    数据表中给出的8in 指南假设主机和集线器位于没有外部电缆的同一 PCB 上。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否有任何布局指导? 非常感谢~

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚东你好:

        数据表 第57页提供了中心布局指南。

    此致

    Brian