This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:数据表中的 CLKSEL 引脚和 MCR[7]的默认值

Guru**** 2824335 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380522/tl16c752d-clksel-pin-in-datasheet-and-default-value-of-mcr-7

器件型号:TL16C752D

工具与软件:

您好!

我在 TL16C752D 数据表的第24页发现提及了 CLKSEL 引脚、该引脚可在复位结束时控制时钟预分频器的值。 引脚排列上不存在引脚 CLKSEL、我看到的引脚说明中也没有提到该引脚。 这就引出了两个问题:是否有一个引脚用作 CLKSEL、称为其他引脚? 如果没有 CLKSEL 引脚、MCR[7]的真正默认值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    如果我找到答案、我将尝试为您查看此内容、并在明天回来。 我可能需要联系设计团队、这可能需要更长时间。

    我猜我们可能使用了竞争对手器件的数据表作为参考、而且由于我们对器件进行了更改、因此没有删除该详细信息。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    很抱歉迟到了响应。

    器件本身没有 clksel 引脚、这似乎是之前器件之后出现的复制粘贴错误。 我相信我们的一些旧器件具有 clksel 引脚。 在"较新"的器件中、期望客户/设计人员通过设置初始化期间他们需要写入的内部寄存器来设置 clksel 引脚。

    当器件上电或复位时、MCR[7]应为逻辑0。 这是数据表的表2和表7中建议的结果(此表中填充的位值显示了在复位或上电后应为哪些值)。

    -鲍比