This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418E:TCA8418E 柱连接(在 Colum & Amp 之间连接1KR;键)

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386064/tca8418e-tca8418e-column-connection-with-1kr-between-colum-key

器件型号:TCA8418E

工具与软件:

大家好!

如果我使用 TCA8418E (按键扫描 IC)和按键之间添加的1KR、我的问题是任何缺点或问题。

这些1KR 用于防止 ESD。

有什么缺点? 我们只需添加1KR 列和密钥(随附的 SCH 照片供参考)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将与内部55 kΩ 上拉电阻器一起形成一个分压器。 1 kΩ 可能没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的张先生:

    1k Ω 电阻器应该可以。 正如 Clemens 所说、内部55k Ω 上拉电阻器将形成电阻分压器、但由于1k 是强电阻器、因此分压器不会产生太大影响。  

    此致、

    Tyler