This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:隔直流电容器值计算

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386010/dp83tg720s-q1-dc-blocking-capacitor-value-calculation

器件型号:DP83TG720S-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我计划将 DP83TG720S-Q1用于我的一款汽车网关设计,

我想知道,信号的频率,直流阻断电容器应该能够通过 进行通信。 (我希望这是高通滤波器)。

计算直流阻断电容的任何方法 caps.please 都提供了相关材料来了解直流阻断电容的值考虑因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.对于 SGMII/媒体访问控制器侧、时钟频率为625 MHz。

    对于电容、  建议使用0.1uF X7R 5%电容。

    2.对于 MDI/连接器侧、 为0.1uF。 这在1000Base-T1标准中进行了定义。  

    有关特定的 MDI 电路组件建议、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snla371b/snla371b.pdf?MDI=1720722034176 ts

    此致、

    Melissa