This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:无法正确读取器件

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385741/tcan4550-the-device-cannot-be-read-properly

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

读取器件 ID、但无法成功。 (目前、只有 SPI 接口被操作、而其他引脚未被使用。) 我检查了电压和 SPI 相位、但没有问题。 但是、无法读取器件 ID。 器件上电、并立即使用 SPI 接口读取器件 ID、而无需操作复位或 GPIO 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能帮我弄清楚问题是什么以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的时钟与数据的相位关系似乎不正确。  数据位应在时钟的下降沿转换、并在上升沿采样。  您的逻辑分析仪图显示、数据正在上升沿转换、这是不正确的。 请调整时钟与数据相位的关系、以便与数据表中的图表相匹配。  这应该允许您读回器件 ID 寄存器。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经按照你的建议,检查了所有地方,但问题没有解决。 还有其他建议吗? 请提供详细的解决方案、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否测量 VSUP、VIO、VCCOUT、INH 和 RST 引脚上的电压电平、以便我们能够验证器件是否正确通电以及未保持在复位状态?

    此致、

    Jonathan