This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:针对超级帧问题的分离模式配置

Guru**** 2670045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385409/ds90ub941as-q1-split-mode-config-for-super-frame-question

器件型号:DS90UB941AS-Q1

工具与软件:

您好!

   它是否能够在拆分模式中组合不同的刷新率视频?

DOUT0: 1920x720 @60Hz

DOUT1:1280x1080 @30Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho

    超级帧必须包含两个相同尺寸的图像、因此无法实现。 请注意、 941AS 只能在独立2:2模式下驱动两种不同的帧速率。

    此致!

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh

      忽略上面的关键字"super frame (超级帧)"、有2个设备、仪表屏幕和 HUD。

     941AS 是否能够驱动不同的分辨率和刷新率? 在"2:2模式下操作您提到的。  

    SoC MIPI =>  

    DOUT0: 1920x720 @60Hz

    DOUT1:1280x1080 @30Hz

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho

    是、请参阅 数据表的"独立2:2模式"章节(8.4.5)。

    此致!

    Josh