This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD74:SN65HVD74DR 内部阻抗

Guru**** 2667985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386219/sn65hvd74-sn65hvd74dr-internal-impedance

器件型号:SN65HVD74

工具与软件:

请提供有关收发器驱动器和接收器侧内部电阻/阻抗的详细信息。

此外、有关器件能够承受的最大电流(以 MS 为单位)的信息将会很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS -485规格没有使用单个电阻值来表征 I/O。 请参阅图1以及|CMS|和 VOD II 规格。

    通过保证、输出短路电流小于150 mA;它通常约为100 mA (参见图1)。 器件是否可以处理此情况取决于环境温度。 没有时间限制;即使在短时间内也不得超过 TJ 限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpitha:

    差分接收器的总线负载为1/8单位负载、可视为最低96k 欧姆的输入阻抗、在大多数运行过程中该阻抗将高于此值、但对于 RS -485系统、通常更容易将单位负载转换为1阻抗和1/8单位负载~ 96k 欧姆。  

    差分驱动器的每个输出端具有~8.8 Ω 的典型输出阻抗-在较高温度下、该阻抗可能会有所不同-但我们通常不指定直接输出阻抗-这是根据 VOD 规格得出的。  

    单端接收器输出"R"在 VCC 到 R 之间的输出阻抗典型值为37.5欧姆(当输出逻辑高电平时)、最大值为~112.5欧姆(源自数据表中的 VOH 和 IOH 值)

    当"R"引脚输出低阻抗时、输出阻抗(实际上是输入阻抗、因为它在低输出时灌入电流)通常为25欧姆、最大阻抗为50欧姆。  

    两种接收器"R"引脚规格都假设-8mA |电流-不同测量电流下的值可能会不同、但为了近似计算、通常是可以的。  

    克莱门斯在总电流限制和 TJ 分析上是正确的、因此我对他说的话没有什么要补充的了。  

    此致!

    Parker Dodson