This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:通过 TCA8418实现碳触控技术

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386228/tca8418-carbon-touch-with-tca8418

器件型号:TCA8418

工具与软件:

您好!

产品上存在一些碳触控检测问题。

我认为、与 TCA8418相比、这更多是由键盘定义造成的。

TCA8418的工作原理。

数据表显示每个引脚行/COL 上有105K 的上拉电阻。

所以我假设在每一行(按顺序)上施加一个低输出电平、以便检测哪个键被激活(通过读取每个 COL 引脚)

 正确吗?

第二个问题。 当 Key 被激活时、我测量引脚排和引脚 COL 之间的阻抗为100欧姆。 对于 TCA8418具有如此高的阻抗是否有问题。

此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、内部上拉使默认引脚状态为高电平、如果行/列连接有效、则会将引脚拉至低电平。

    2. 100 Ω 与105 kΩ 构成分压器。 得到的电压低于 VCC 的0.1%、这已经足够低了。