This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:驱动器的可行性'总线输出高/低电平的可行性以及总线目标的高/低阈值

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385352/thvd1451-the-feasibility-of-the-driver-s-bus-output-high-low-levels-and-the-high-low-thresholds-of-the-bus-destination

器件型号:THVD1451

工具与软件:

您好!

我计划为此收发器的 Vcc 提供5V 电压、并向 A/B 总线输入输入输入+2V 至+3V 信号。

连接到总线的器件的高/低阈值定义如下、但收发器的 VOD |为最小值。 1.5V、完全满足这些阈值条件是否正确?

要求:由于 RS -422差分输入 A 为正、B 为负、如果(A-B)为+200mV 或更多、则输出为高电平、而如果(A-B)为-200mV 或更低、则输出为低电平

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 RS -485规范要求驱动器具有更高的差分输出电压以补偿长电缆的电阻并具有较大的噪声容限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keisuke:

    Unknown 说:
    连接到总线的设备的高/低阈值定义如下、但由于收发器的 VOD |是最小值。 1.5V、了解完全满足这些阈值条件是否正确?

    VOD 以输出驱动器为基准(相对于特定阻性负载)。 对于 RS485、要求在54 Ω 负载上最小为1.5V、而 RS422在100 Ω 负载上需要2V。

    [报价 userid="601289" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385352/thvd1451-the-feasibility-of-the-driver-s-bus-output-high-low-levels-and-the-high-low-thresholds-of-the-bus-destination "]要求:由于 RS -422差分输入 A 为正、B 为负、如果(A-B)为+200mV 或以上、输出为高电平、如果(A-B)为-200mV 或以下、输出为低电平

    是的。 您可以在数据表的 Vth+和 Vth-中看到这一点。 该特定器件使用内部失效防护、因此 Vth+实际上略低于 GND、而 Vth-最大值为-200mV

    因此、1.5V 最小 VoD 符合 Vinput _thresholds。 但是、这仍然取决于系统、如果布线非常长、可能会开始看到电缆上的直流损耗。 如果使用长电缆时数据速率太快、则交流感应中的 VoD 可能会在终端节点处衰减(交流损耗)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。
    由于我打算将其用作 RS -422、并且总线连接到客户的器件、因此我需要检查负载参数、但我已经通过参考数据表和您的答案了解了必要的要素。