This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1162-Q1:内部 LDO 电源电流容量

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1162-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385992/tcan1162-q1-internal-ldo-power-current-capacity

器件型号:TCAN1162-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户要求检查  TCAN1162-Q1内部 LDO 电源、5V 电流 容量、请告知我这一点?

BR

Lenny Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenny

    内部 LDO 设计为在内部满足 CAN 收发器的所有电流消耗需求。 它不支持任何额外负载。  LDO 的大小适用于175mA、以考虑驱动显性时 CAN 总线上的短路情况、并留有余量。

    此致、

    Eric Hackett