This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:INH FET 在最坏情况温度下的最大 RDS ON

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385890/tlin1021a-q1-max-rds-on-of-inh-fet-at-worst-case-temps

器件型号:TLIN1021A-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我当时正在查看之前链接的 e2e 线程、因为 Flex 对抑制引脚的内部 FET 的最大 RDS 有疑问。 他们希望 为环境照明程序读取 ADC 上的 INH 引脚电压、并希望确保变化处于特定的数字范围内。 自从上一个 e2e 帖子以来、我们是否曾确定 FET 在最坏情况(-40C 至85C)下的最大 RDS ON 是多少? 如果我们没有确切的数字、可以肯定地说它会小于500欧姆吗?

 

感谢你的帮助。

此致、

Cameron Hagg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cameron、

     在所有温度、电压和工艺角范围内、INH FET 的 Rdson 范围为88Ω 至450Ω。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett