This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:电感参数选择

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385388/thvd8000-inductance-parameter-selection

器件型号:THVD8000

工具与软件:

您好、TI 工程师

我能否使用共模电感器来替换 此处的两个电感器(L1、L2)(L3、L4)、以减小 PCB 面积。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    不、您不能使用共模电感器-这些电感器以差分方式工作、因此共模电感不起作用。  

    不过、您可以使用耦合电感器、只要它们在差分模式下运行即可。  

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、此致