This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:地址0x2B 中寄存器的详细说明 bit [7:4]

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384717/ds250df230-the-detail-description-of-the-register-in-address-0x2b-bit-7-4

器件型号:DS250DF230

工具与软件:

 嗨、团队:

 

请告知我以下问题?

 

数据表坚持认为地址0x2B [3:0]中的通道寄存器

设置在 EOM 指示发生命中之前所需的命中数。

 

仅限于此描述、很难全面了解器件的行为概况。

您能否提供此参数的更多详细信息?

 

我怀疑可能总共有128个直方图库来测量 HEO 眼图张开度、

在假定达到某个 bin 之前可能存在阈值。

地址0x2B [3:0]中的寄存器指定了该阈值。

 

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mita-San:

    我认为您的理解是正确的。

    0x2B[3:0]设置"二进制"显示非零值所需的最小命中阈值。  这在 HEO/VEO 测量过程中尤为重要。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯 Drew-san

    感谢您的回答。

    Mita