This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:何时使用单独的电源?

Guru**** 2535650 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384586/tcan1042-q1-when-to-use-separate-power-supply

器件型号:TCAN1042-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ISO1042SN6501

工具与软件:

您好!

我想在我的项目中使用 TCAN1042收发器来连接两个电路板。 这两个电路板之间不会有 GND 连接、但电路板仍然未进行电隔离、因为电源通过两个转换器的保险丝"连接在一起"。 何时建议在 CAN 连接中使用隔离式电源?

非常感谢、此致、Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    这取决于您是否存在辐射(电源可能会产生大量噪声)或短路问题。 我们的 ISO 团队制造了 TCAN1042的隔离式版本、名为 ISO1042。 我将把该主题转移到 ISO、让他们评论您的隔离式 CAN 应用。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!  

    简而言之、如果您期望 CAN GND 和逻辑接地之间存在接地电位差(GPD)、则隔离式 CAN 将有助于打造稳健可靠的设计。 GPD 可能会导致设备损坏、敏感电路或触电风险。  

    以下应用报告详细介绍了如何设计隔离式 CAN。  

    关于隔离 CAN 节点总线设计的主要设计问题(修订版 A)

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean 和 Andrew、

    非常感谢这两个答复。
    我正在思考具体的情况,这是清楚地可视化的下图:


    两个远程器件由同一电源供电、这两个器件之间的通信类型为 CAN。 您是否建议在这个示例中使用 CAN 隔离? 我担心这样的连接会产生某种环路、因为电源仍然通过 CAN 接口放大器进行连接(未进行电隔离)、尽管器件之间没有接地(以及电源线)。

    你怎么看?

    非常感谢
    此致、
    Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!  

    感谢您添加的详细信息、这对您有很大帮助。 两个隔离式收发器都将采用此配置、但不会有隔离。 隔离器的侧1和侧至也必须具有隔离式电源、以从完全隔离功能中受益。  

    您可以使用我们的推挽式变压器驱动器 SN6501来为 CAN 总线生成隔离式电源。

    此致!
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。  

    "为了从完全隔离功能中受益"这句话什么意思? 如果我的应用中不使用隔离式电源、会发生什么情况? 请不要忘记、我不会在 CAN 电缆内的器件之间使用 GND 和电源线-对于 SDA 和 SCL、只会单独使用 CANH 和 CANL 连接、因此需要4根导线。 然而,设备将由同一电源外部提供(如上一篇文章中的图片所示),但由于 CAN 电缆不具有电源和 GND 线,我看不到任何机会的环路,或我错了?

    非常感谢、Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!  

    数字隔离器或隔离式收发器必须具有隔离式电源和接地端、才能使隔离栅有效。 隔离的目的是跨越隔离栅传输信号、并消除接地电位差的影响。 如果在同一条接地线上施加电源、仍可能会发生接地电位差。  

    需要使用隔离式电源以实现适当的隔离性能。 以下文档应提供有关 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源的更多详细信息(修订版 C)(TI.com)。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    TCAN1042似乎默认不是隔离收发器、因此应能像没有隔离一样正常工作。 但是、由于我有两个器件由同一电源供电、即使 CAN 电缆中没有 CAN GND 和 CAN 电源线、因此最好在我的应用中隔离收发器(一侧应该足够隔离)、以确保这两个器件之间不会有任何接地差异、否则会超过 TCAN1042的最大共模电压。 "我怎么知道?

    非常感谢、此致、Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!  

    您是对的。 TCAN1042不是隔离器件。 请注意、即使在 GND1和 GND2引脚一起以及 VCC1和 VCC2共用同一电源的情况下、隔离版本(ISO1042)也会运行。 但是、除非还隔离了电源和接地、否则该器件不会对信号进行电隔离。  

    请允许我澄清下一点。 隔离的目的是保护连接到隔离器1侧的敏感逻辑电路免受接地总线上可能出现的破坏性瞬变的影响。 ISO1042不会停止 CAN 总线上的瞬态。

    话虽如此、如果您使用了两个 ISO10A、您可以使用一个电源为器件的 CAN 侧(2侧)供电。 每个器件的1侧需要通过隔离电源供电。  

    这有什么帮助吗?

    此致!
    Andrew