This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:申请原理图设计审核

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376550/tdp0604-request-for-schematic-design-review

器件型号:TDP0604

工具与软件:

大家好、团队成员:

申请 TDP0604原理图设计审查、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    似乎所有的控制引脚都已保持未连接状态。 请遵循 EVM 用户指南第7-13页中的原理图示例。

    EVM 用户指南: www.ti.com/.../slau865.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    请帮助检查原理图、谢谢~

    e2e.ti.com/.../HDMI-2.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    我现在看着这件事,我会在一天结束时回到你身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    ESD 器件(ESD5344D)的钳位电压过高。 它需要大约4.5V。

    此处的 MOSFET 逻辑不正确。 由于 Vgs 为3.3V、栅极将始终闭合。 这意味着5V 和3.3V 都将在同一条线路上。

     

    VIO 信号电平和 LVCMOS 信号电平并不相同

    这可能会导致此处出现问题

    原理图审阅如下:

    e2e.ti.com/.../TDP0604_5F00_Schematic_5F00_Review_2800_7_5F00_1_5F00_24_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    OEM/ODM 是谁?项目名称是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    是 OBM 项目,应用于 荧光成像系统的射频装置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin!