This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:ESD204 4通道低电容浪涌和 ESD 保护二极管的最大结温

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385247/esd204-max-junction-temperature-of-esd204-4-channel-low-capacitance-surge-and-esd-protection-diode

器件型号:ESD204

工具与软件:

您好!  

 ESD204 4通道低电容浪涌和 ESD 保护二极管的最高结温是多少? 我获得了工作温度和环境温度、但不是风险分析所需的最高结温。  

谢谢!

Giselle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giselle、您好!

    根据我的理解、最高结温是最高工作温度、为125°C。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在预料之中的、最大结温通常远高于工作温度。 这是典型的这种类型的二极管吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giselle、您好!

    抱歉、我为另一个规格错误取了最高结温。

    正如我在 A 中所说的 上一帖子、可以使用公式(TJ = TA + RθJA * PDEV)计算最大结温。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题 Giselle! 对于最初的困惑、我们深表歉意。

    如果有其他需要我帮助的地方、请告诉我

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我还有一个后续问题:如果我想知道二极管能够承受的绝对最结温不会损坏、那么 Ta 应该为125°C、对吗?

    计算 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335859/tpd1e10b06-tpd1e10b06中的内容

    使用65°C、但最高 Ta 为125°C。 我想您只是计算 Tj、而不是最大 Tj。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giselle、您好!

    正确、如果您希望考虑 Max Tj、则使用 Max Ta (125°C)。 在上面的帖子中、计算结果是针对65°C 环境温度期间的结温、而不是器件的最高环境温度。

    很棒的地方! 我希望这可以澄清您的问题。

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我与 Giselle 合作。 我可以做一个相关的评论吗? 我想、一些工程师认为最大结温高于125°C 的原因是最大贮存温度为150°C。 因此、我认为最高结温应在125°C 至155°C 之间。 我缺少什么吗?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您的理解是正确的。 在用于计算 Tj 的公式中、  RθJA * PDEV 部分将始终为正、最大 Ta 将与该值相加。 这表示最高结温高于最高工作温度、我个人从未见过最高结温高于最高贮存温度、尤其是在计算(对于 PDEV)时使用的击穿电流通常是1mA 或10mA、乘以 RθJA 会得出小得多的数值、通常只比最高工作温度高几度。

    例如、对于 ESD204、使用公式 Tj = TA + RθJA * PDEV、请参阅以下计算:

    Tjmax = TAMAX + RθJA * PDEVMAX

    Tjmax = 125°C +(262.1°C/W *(7.9V * 0.001A))

    Tjmax = 125°C + 2.07°C

    Tjmax = 127.07°C

    可以看到、与155°C 的最高存储温度相比、此温度更接近最高工作温度。

    如果您有任何问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing